This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:ADS7953SDBT

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268293/ads7953-ads7953sdbt

器件型号:ADS7953

大家好!

我使用该串行接口 ADC 来读取16个通道的 ADC。

我的 uC 是 STM32H743BIT6。

在隔离器之后、我连接5根导线来查看数据。

CS、MOSI 和时钟看起来正常、但器件(Ads7953)不发送任何内容、始终为0。

有什么问题?  

我的代码非常简单。

将 CS 置于低电平、然后将 CONFIG 置为低电平以移动通道并接收数据、然后将 CS 置于高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zvi、

    欢迎来到我们的 e2e 论坛!  您能否获得更好的波形捕获?  我们将放大到最远的位置、以阐明输入命令的任何详细信息。