This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:ADS1299:在进行基于交流的 LOFF/阻抗测量时是否同时启用 LOFF_SENSN 和 LOFF_SENSP?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269133/ads1299-ads1299-enabling-both-loff_sensn-and-loff_sensp-when-doing-ac-based-loff-impedance-measurement

器件型号:ADS1299

你(们)好!

我花了大量时间尝试确定如何实施 图35 在 SBAS499C-pdf 中-" 导联脱落检测 "。

"9.3.2.4.3导联脱落检测"节中的文本内容为:

"可以使用 LOFF_SENSP 和 LOFF_SENSN 寄存器在每个通道的基础上选择性地完成导联脱落。"

但是、我不清楚是否应该同时启用两个激励信号 开关 (LOFF_SENSN 和 LOFF_SENSP )?

电流是否从 LOFF_SENSN 流向 LOFF_SENSP?

或者是否取决于是否 启用了偏置输出(以及图35)?

根据这篇文章 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1168088/ads1299-can-i-engage-bias-loop-which-reduces-common-mode-noise-in-impedance-measurement-mode/4394754, 它声称它可以但没有 BIASOUT:

"因此、当您将 BIASOUT 电极/贴片与 UUT 连接或断开和/或打开/关闭偏置放大器时、客户可以尝试/测试交流导联脱落检测的工作原理(在灵敏度和稳定性方面)。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚找到 这个帖子 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/720944/ads1299-calculation-of-electrode-impedance-using-loff-ac-current-source。 在这里、Ryan 说:  

    "导联脱落电流由每个输入引脚上的电流源生成。 对于每个通道的每对输入、 一个引脚将拉出电流、而另一个引脚将灌入电流 也是相同的幅度。 交流导联脱落功能使用与直流导联脱落功能相同的电流源、但电流的方向来回交换以产生方波。 因此、在任何给定时刻、从 INxP 流入 INxN 的电流都将是+6nA 或-6nA。"

    我读取它、因为我应该启用两个开关。 但这里并不是这样解释的:
    http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html

    不同之处可能是在后一种设置中存在偏置驱动。

    仍然很困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要关闭/短路开关

    LOFF_SENSP、如果要对 INP 执行导联开/关检测

    如果要对 INN 执行导联开/关检测、则需要 LOFF_SENSN

    如果您要对 INN 和 INP 执行导联开/关检测、则 关闭/短接这两个开关。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yang Chien Yang、您好!

    感谢您的回复。

    因此、如果我只 想在一侧进行导通/关断、从而仅导通其中一个 LOFF_SENSx、那么驱动的电流是否会因此为一半(例如、仅从0到6nA、而不是从-6nA 到6nA)、从而也使电压幅度只有一半?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不确定我是否理解您的问题。 您能解释更多吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我指的是 Ryan 所 写的内容-也在上面提到:

    "导联脱落电流由每个输入引脚上的电流源生成。 针对每个线对 输入数量、  一个引脚将拉出电流、而另一个引脚将灌入电流  也是相同的幅度。 交流导联脱落功能使用与直流导联脱落功能相同的电流源、但电流的方向来回交换以产生方波。 因此、 从 INxP 流向 INxN 的电流将为+6nA 或-6nA 你在任何给定的时刻。"

    在这种情况下、我读取它需要启用两个电流源(使用通道的两个输入)来生成交流电+-6nA。 因此、如果我仅启用其中一个、我只得到该方波的一半(在一半的周期内拉出或灌入6nA、而在下半年没有电流流动)。

    我很抱歉,如果 我还不清楚我的意思。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我仍然不明白您的问题或疑虑是什么?

    没有问号或问号。

    我可以问你是什么还是你想问什么?

    "只启用其中一个"是什么意思?

    ------------------

    导联脱落检测只能 同时检测直流或交流电、而不能同时检测两者。

    用于交流导联脱落检测-

    '交流信号是通过以固定频率交替在输入端提供电流源和电流阱来生成的。'

    交流导联脱落检测不允许用户执行/选择灌电流或拉电流。 交流导联脱落检测会保持内部开关(图35中的 ILEAD_OFF)导通和关断、以产生方波信号。 用户只能更改幅度和频率。

    交流导联脱落检测没有阈值、标志或指示导联接通或断开的指示、它需要用户执行 POST DSP 和算法以判断/确定在固件或软件中导联是导通还是关断。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chien:

    很抱歉耽误你的时间。

    我再试一次:

    我的设置如图35所示:

    我 想弄清楚如果我要测量阻抗、应如何配置两个开关"LOFF_SENSP"和"LOFF_SENSN"(此处用51kOhm + 47nF 建模)。

    如果我同时打开 在这些开关中、我认为信号发生器的行为会像 Ryan 所解释的那样:

    正电极路径上的信号发生器将以交替频率(FLEAD_OFF)和在6nA 和0nA (或 ILEAD_OFF 中配置的任何器件)之间"振幅"/电流交替来提供电流、 而 负电极路径上的信号发生器将在相反相位、即0nA 和-6nA 时灌入电流。

    Q1)结果是方波电流在+/-6nA 之间流动、对吗?

    (这就是我理解 Ryans 的解释和图35的方式-"对于每个通道的每对输入、  一个引脚将拉出电流、而另一个引脚将灌入电流  ")的操作。

    现在、如果是正确的、我可以转到问题的下一部分:

    Q2)在上述两个 LOFF_SENSx 开关都闭合/短路的情况下、存在(或缺少相同的)偏置会发挥什么作用? (也与下面的问题有关)

    但最后:

    我在上面概述的设置- LOFF_SENSx 两个开关都关闭时 与 http://eeghacker.blogspot.com/2014/04/openbci-measuring-electrode-impedance.html 中的说明不同。 此时、只有一个开关 LOFF_SENSx 闭合。

    相反、电流从偏置线灌入或拉取(取决于哪个 LOFF_SENSx 闭合)。

    Q3)对于这种情况、那么 预期 电流为两个 LOFF_SENSx 都短路时设置电流的一半、从而是电压与之前电压的一半、这是否正确? (因为电流仅在0nA 和+/-6nA 之间交替)

    我希望这一点可以更清楚一点。 我不会,我会再试... 感谢您的耐心等待。