This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DATACONVERTERPRO-SW:HSDCProAutomationDLL 中 TriggerCLKDelay 的用法

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265949/dataconverterpro-sw-usage-of-the-triggerclkdelays-in-hsdcproautomationdll

器件型号:DATACONVERTERPRO-SW

我在 HSDCProAutomationDLL 中的 TriggerOption 下找到了 TriggerCLKDelay 项。 是否可以使用此值在检测到外部触发器的上升沿后开始捕获特定的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以参考相关文档、以了解有关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的材料。 我已查看材料。 延迟时钟会导致数据采集开始时间延迟、这是否正确? 另一个问题是、如果延迟一个时钟周期、数据采集过程中会延迟多少个样本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miyamoto-San:

    时钟速率将取决于 ADC 配置。 这与来自 ADC EVM 的参考时钟有关。

    -姜