This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12D1600RF:ADC12D1600RF

Guru**** 2767145 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1268393/adc12d1600rf-adc12d1600rf

器件型号:ADC12D1600RF

您好!

是否可以使用 LVPECL 或 CML XO 直接驱动采样时钟输入?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    页 数据表第6.1.2节中的第59节说明:"ADC12D1x00RF 具有一个必须由交流耦合差分时钟信号驱动的差分时钟输入 CLK+和 CLK-。 这提供了允许使用 LVDS、PECL、LVPECL 或 CML 电平驱动时钟所需的电平转换。 时钟输入被内部端接至100 Ω 差分电阻并自偏置。"

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amy:

    您能否推荐高功率、差分、正弦波时钟源、例如几 dBm?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    请定义高功率、您是否具有需要的特定数量的 dBm?

    您是否在寻找独立振荡器、还是需要时钟芯片建议?  

    还是在寻找针对外部信号发生器的推荐产品?  

    此致、Amy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amy、

    ADC 可接受-7 dBm 至+7 dBm 的差动时钟输入功率、并且我想使时钟接近其最大值、以便最大限度地提高高频率下的性能。 可以考虑 LVPEC 和 CML ,但差分正弦波可能产生更大的振幅...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    您是否在寻找独立振荡器、还是需要时钟芯片建议?  

    此致、Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在寻找高功率正弦波振荡器、您能推荐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajan:

    希望您做得好!

    您能以 dBm 为单位定义高功率吗? VPP?

    谢谢。

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rob:

    希望你很好。

    我正在寻找能够输出+6dBm 或更高功率的单端正弦波 XO。

    此致、

    Rajan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajan

    请参阅 Crystek 的 VCXO 选项。  https://www.crystek.com/home/crystek/default.aspx 

    此致、Chase