This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3662:溢出行为

Guru**** 2667675 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269875/adc3662-overflow-behaviour

器件型号:ADC3662

尊敬的所有人:

我们正在设计一个 ADC3662电路板 、该电路板配置为使用内部 DDC 功能和复杂抽取。

我们想知道溢出会发生什么情况?

我们没有看到任何专用引脚或状态位来获取此信息、数据表也未对此进行澄清。

DDC 的输出是否会饱和至最大/最小值以指示输入溢出?

如果在使用内部 DDC 时此信息不可用、那么禁用它会在某种程度上使它可用?

谢谢、此致

安东尼奥·克里马科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio:

    遗憾的是、无论是在抽取模式还是 DDC 旁路模式下、该器件都没有任何超量程指示。

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    当不使用 DDC 时、输出代码是否会简单地饱和至0x7FFF 或0x8000、以便我们仅将输出值与常数进行比较来检测饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、只要达到饱和状态、输出代码就会在最大值处削波、