This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:关于 SIG、REF、GND 电极连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299-4, ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269610/ads1299-4-about-sig-ref-gnd-electrode-connection

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件: ADS1299

我想通过 ADS1299-4芯片开发一种4通道 EEG 表。

但我很好奇、对于脑电波测量、我们通常通过三个电极对其进行测量:SIG 电极、REF 电极和 GND 电极。

我应该使用 ADS1299-4芯片上的哪个引脚来连接 REF 和 GND 电极?

对于 REF 电极、它似乎连接到 SRB1并被使用。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们不是 EEG 专家、通常有至少两个或更多拓扑(组合)客户使用、因此客户需要做出决策。

    首先、可以查看 ADS1299数据表、   

    图72. 在 EEG 数据采集应用中使用 ADS1299的示例原理图、顺序同步

    图73. 在 EEG 数据采集应用、基准蒙太奇应用中使用 ADS1299的示例原理图

    首先决定要使用的拓扑(组合)或其他拓扑。

    根据 一个/应用所需的交互、用户可以决定如何连接这些电极。

    谢谢