This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ1600-Q1:后台校准 ADC

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1266005/adc12dj1600-q1-background-calibration-adc

器件型号:ADC12DJ1600-Q1

您好!

我和我的同事正在寻找一些背景校准的触发条件。 我们模糊地理解如何可以做到这一点,主要是通过设置不同的固定温度。

我想知道您是否对这方面的触发条件有任何建议。

 

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anca、您好!

    只是为了澄清一下、如果基于温度变化的值正确、您希望触发校准?

    此致!

    埃里克·克莱克纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 您有什么建议吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anca、您好!

    我在阅读您的 初始帖子后有一点误解。 实际问题是什么? 您想知道何时应该使用校准功能吗? 该特性受到支持、因此一旦性能降至为您的应用设置的特定水平以下、或者当温度漂移或快速变化等外部因素时、可以进行校准。 另一个可能是电源不稳定、电源电压更高/更低、过度 EMI 以及振动或影响等其他物理因素。 如果系统在这些因素下保持稳定、则可能根本不需要后台校准/连续校准、只有在器件初始上电时进行一次一次性校准才是必要的。  请查看随附的有关 ADC 校准的文章。  https://www.ti.com/lit/an/sbaa590/sbaa590.pdf 

    如果这不是您提出的问题、您可以为我们重新表述您的问题吗?

    此致、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要使用此 HS-ADC 的这一特性。 但是、我们不知道要设置哪些参数作为激活此背景校准的触发条件。  

    您能为我们提供帮助吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anca、您好!

    在后台校准模式下、无需触发即可开始校准。 器件始终在校准、内核与校准的内核持续交换。 要将器件置于该模式、必须将 CAL_BG 设置为1 (0x61、0x01)、必须将 CAL_TRIG_EN 设置为0 (0x6B、0x0)、并且必须将 CAL_SOFT_TRIG 设置为1 (0x6C、0x01)。 我还会将 CAL_BGOS 设置为1 (更新0x61至0x09)、以便仅当没有近直流信号时也启用失调电压校准功能。 这就是后台校准所需的一切。

    此致、Chase