This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5294:模拟输入模式类型:

Guru**** 2931000 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS5294, THS4520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269131/ads5294-analog-input-mode-type

器件型号:ADS5294
主题中讨论的其他器件: THS4520

您好!

ADS5294的模拟输入模式是否仅支持差动输入?

我想在单端模式下使用它、这可行吗?  

谢谢。

 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表中提到了允许的输入共模电压变化为+/-50mV。 如果您将应用单端输入、则输入共模电压将随单端输入峰值振幅的一半而变化、这将超出此规格。 若要获取器件的预期性能、建议施加差分输入。 您可以考虑放置一个放大器(如 THS4520)来将单端信号转换为差分信号。  

    谢谢


    此致、

    沙比尔