This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10EVM:配置检查

Guru**** 2884150 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10EVM, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262562/dac39rf10evm-configuration-review

器件型号:DAC39RF10EVM
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10

您好!

我的客户尝试使用 FPGA 评估板测试 DAC39RF10EVM、但失败了。

请检查客户测试的以下两个 JESD204C/JESD204B 设置是否存在问题。

e2e.ti.com/.../DAC39RF10_5F00_8B10B_5F00_RegisterMap.xlsxe2e.ti.com/.../DAC39RF10_5F00_64B66B_5F00_RegisterMap.xlsx

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    分配到此零件系列的工程师本周不在办公室。  我们来看看、但可能是下周早些时候才得到最终答案。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geoff、

    客户咨询是否有任何更新?

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、专家!

    客户咨询回复比较晚。 我们要求您及时回应客户的请求。

    谢谢。

    JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH:

    我将对分配给工程师执行 ping 操作。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、JH、  

    您是否可以让他们将 DAC39RF10上的 JESD204B 子类更改为子类0? 我们目前正在尝试使 EVM 在子类1中工作。 对于对单个器件子类0的基本评估、可以正常工作。  

    此致、  

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是请求进行此审核的客户。 我喜欢你设置的照片。 我希望您将您的配置与子类0一起发送给我、以便我可以尝试一下。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现我只需在现有设置中将子类从0更改为1。
    另请告知我们8B/10B 的结果。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lim:  

    我已经附加了一个配置文件以及一个针对具有6466b 编码的 JMODE 5 @ 8388.608MHz (64x 内插131.072MSPS)的屏幕快照。  

    8b10b 目前不工作。 我现在正在对其进行调试 、在有更新时通知您。  

    此致、  

    马特

    e2e.ti.com/.../DAC39RF10_5F00_JMODE5_5F00_64b66b_5F00_8388.608GHz.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt。

    我最近(昨天)确认我的 EVM 连接至 JMODE5和8B/10B (子类1和子类0)。

    (请注意、由于公司规定、照片无法上传。)

    但是、经过进一步测试、我发现 DAC 内的输入信号和信号不同。

    我们确认、当 DAC 的 SFORMAT 设置为二进制或偏移二进制时、在 Jcap Mode2中反向读取。

    例如、

    如果将 DAC SFORMAT 设置为偏移我们确认当输入0x1000时读取0x9000,当输入0x9000时读取0x1000。 (在 JCAP 模式2下)

    相反、如果 DAC SFORMAT 在输入0x1000时设置为2、则显示0x1000、输入0x9000时显示0x9000。 (同样在 Jcap 模式2下)

    存在混淆。

    如果 Offset 设置为二进制、则实际输入值读取为二进制。

    如果设置为二进制、则实际输入值与偏移量类似。 (JCAP 模式2)

    也请检查此部分。

    此致。