This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:关于右腿驱动(RLD)放大器设置

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4960EVM, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269114/afe4960-about-right-leg-drive-rld-amplifier-setting

器件型号:AFE4960

你好。
现在我们使用 AFE4960EVM 板评估 AFE4960。

我有一个有关7.3.3.4右腿驱动(RLD)放大器的问题。

现在我们使用单 ECG 模式、即 ECG1和 ECG3。
但我们不使用 RLD。
如果我们不使用 RLD、我们应该将什么设置为 CONFIG_RLD_AS_UGB、RLD_FILT_BYP,
RLD_DISCONNECT、

默认值。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这已在 NDA 下、我将通过电子邮件与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电子邮件;如有未来的问题、请使用电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    简.

    我恢复了您的电子邮件。

    我明白如何使用寄存器有关 RLD 和您的建议。

    谢谢。

    高幸。