This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8684:泄漏电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269136/ads8684-leakage-current

器件型号:ADS8684

您好!

输入信号电流在数据表中的定义如下所示。

然后我的客户问我在这个公式中 R_in 在哪里。

该 R_in R_s 是否在下图中? 还是其他参数?

此致、
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Obata-San、

    RIN 是指器件的 MΩ 阻抗、通常为1M Ω。

    此致、

    瑞安