This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1015:隐蔽错误

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1015

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270429/ads1015-covert-error

器件型号:ADS1015

ADS1015组件使用 IIC 通信、波特率为150k、可收集两个电压通道 AIN0和 GND、AIN1和 GND。

问题说明:

1.当读取 AD 转换寄存器转换寄存器(P [1:0]=0h)[RESET=0000h]并更改收集的电压时、读取的12位寄存器值保持不变。 转换寄存器的低4位应该为缺省值0、但是有时示波器上看到的波形显示为1。

3.在 IIC 通信期间,使用示波器检查波形。 正常通信持续一段时间后、波形消失、通信失败。 此处的通信持续时间不是固定的、有时波形会在上电后立即消失、有时波形会在上电后持续数小时。 如果出现异常、示波器会显示 ADS1015并返回 NACK。

4、测试了另一种正常情况:设置和读取配置寄存器配置寄存器的值、数据结果正常。

请帮助分析问题的原因、或者我们应该做什么进一步的测试。