This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8728:DAC8728

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269651/dac8728-dac8728

器件型号:DAC8728

在我们的设计中、我们使用 DAC8728芯片组来设置模拟输出。  问题是、我们无法获得-10V 至+10V 的输出范围。

针对 DAC8728应用的电压细节为:AVDD =+15V、AVSS =-15V、DVDD =+3.3V、IOVDD =+3.3V、REF:+5V、 LDAC = 0V、USB/RTC =+3.3V、RST SEL:+3.3V

DAC 偏移值= 0x999A (默认)

  引脚12上的 DAC 失调电压: +3.8V

当 DAC 设定值为0x0000时、DAC Outx 处的测量电压:+5.628V

          设定值为0x7FFF、测得的电压为+6.423V

          设定值为0x8000、 测量电压为 -14.967V

         设定值为0xFFFF、 测得的电压为+5.628V

要实现-10V 至+10V 的输出范围、我们应该怎么做? 在 DAC 输出端获得0V 电压的值是多少?

请指导我们解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Sanjay 正在审查这一问题、并将作出答复。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Poornalatha:

     

    我曾尝试将电压值与器件数据表相关联、但我不明白您获得这些电压值的原因。

    为了调试该问题、请提供-

    1. 设备 外设原理图

    2.用于在上电后获取上述输出值的步骤/命令

     

    谢谢。

    桑贾伊