This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC539G2-Q1:具有10位分辨率的 PWM 发生器

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC53202, DAC53204-Q1, DAC539G2-Q1, DAC53701, DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269120/dac539g2-q1-pwm-generator-with-10bit-resolution

器件型号:DAC539G2-Q1
主题中讨论的其他器件: DAC53701DAC53204、DAC53202、DAC53204-Q1

大家好、

我当时想将 DAC539G2-Q1用作 PWM 发生器、从而以10位分辨率输出占空比。

但是、我发现 SPI/I2C 配置模式只能用于配置。  该器件必须将 MODE = LOW (GPI 模式)设置为输出 OUT1。

因此、GPI 模式只能选择8个具有10位分辨率的输出、并在 VOUT-DATA-X 中指定8个输出。

客户不需要使用 GPI 输入。 客户可始终通过 SPI 或 I2C 将 DAC 连接至 MCU。

因此、客户始终希望使用 SPI/I2C 控制 DAC1输出。 但我意识到我们无法做到这一点。

是否有通过 SPI 或 I2C 控制 OUT1的任何方法? 如果可能、客户可以将 DAC539G2用作10位 PWM 发生器。

否则、客户需要使用2个 DAC53701或1个 DAC53204作为10位 PWM 信号发生器。

此致、

斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或者、 生成 I2C/SPI 转 PWM 信号的最简单解决方案是什么? 客户希望通过 SPI/I2C 设置 PWM 占空比。

    此致、

    斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito-San:

    Katlynne 明天将进行审查并作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul-San、

    谢谢。 如果我们可以在没有 GPI 的情况下通过 I2C/SPI 设置 OUT1电压、这应该是占空比分辨率为10位的 PWM 信号发生器的成本最低的解决方案。

    我们需要在星期三回答。 感谢您的快速支持。  

    此致、

    斋藤市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito-San:

    您 需要汽车器件、对吗? 您可以使用我们的任何智能 DAC 创建相同的 PWM 电路(减去 GPI 控制)。

    我建议在此处使用 DAC53202、但我们没有汽车版本。 您可以使用 DAC53204-Q1、 最多有 两个 PWM 输出通道。  

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katlynne-San,

    是的、我们需要汽车器件。 我还找到了 DAC53202、但它是一个目录器件。 并且我了解到 DAC539G2-Q1无法创建具有10位占空比分辨率的 PWM 信号。

    此致、

    斋藤市   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saito-San:

    让我直接向您发送一些选项的电子邮件。

    此致!

    K·琼斯