This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:ADC 加载问题和无法读取

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269830/ads8688-adc-loading-issue-and-cannot-read

器件型号:ADS8688

您好、我的客户在以下配置中使用的是 ADS8688。 当它们移除下面中的 R2、R3 (ADC2、ADC3)时。 ADC1能够将数据很好地发送到 TMS570。 当这三个电阻器均填充后、这意味着所有三个 ADC 均处于运行状态(基于芯片选择)。 他们无法获取任何数据。 似乎有加载问题。 您能帮助我了解他们使用的配置有什么问题吗?  

ADC 到数字隔离器到 TMS570。 (下图)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep、您好!

    感谢您的发帖。  

    在安装 R2和 R3电阻的情况下、客户已经有效地创建了一个电阻分压器、它将衰减来自一个有源 ADC 的 SDO 信号。 这可能会导致高/低电平不足以确保控制器进行正确解码。

    当 CSn 为高电平时、ADS8688上的 DOUT 引脚为 tri 状态。 客户是否在 ADC 侧安装了上拉或下拉电阻器、以定义 DOUT 处于 tri 状态时的电压? 假设 SDO 被拉至低电平、隔离通道的输出也应驱动为低电平。 R1、R2和 R3将以系数3 (600mVpp 对1.8Vpp)有效地使来自有源 ADC 的 SDO 衰减。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、感谢您的回复。  

    R1、R2、R3值仅为0E、以绕过他们赋予这些电阻器的路径。 无分压器网络。

    对于 ADC 侧、为其提供了上拉电阻。 问题仍然相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊好的。 在这种情况下、我认为隔离器输出之间仍然存在一些争用。 将未使用的 SDO 引脚拉高时、隔离式输出是否也被驱动为高电平? 如果三个 SDOS 同时驱动 MISO、始终会有一些总线争用。 唯一的解决方案是使用一个隔离器、该隔离器可以根据单独的使能输入对输出进行 tri 状态。

    此致、

    瑞安