This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:Lane0和 Lane1的 JESD 设置

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270239/dac39rf10-jesd-setting-for-lane0-and-lane1

器件型号:DAC39RF10

您好!

用户是否可以为 Lane0 --> DAC0、Lane1 --> DAC1设置 JESD?

用户不想使用 Lane2和 Lane3。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、David:  

    对于窄带信号、用户可以为 Iq 流分配单个通道。 它们可以分别将每个独立的 IQ 流发送到 DACA 和 DACB。 有关 JMODES 的更多信息、请参阅数据表中的表8-17。  

    此致、  

    马特