This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403:设计注意事项

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269852/afe4403-design-consideration

器件型号:AFE4403

我们正在开发使用 SFH7050A 传感器(由 LED 和 PD 组成)和 AFE4403的便携式 SpO2机器。 我们对设计配置有两个想法:

1.将 LED 和 PD 放置在一个 PCB 上、同时将 AFE 和微控制器放置在单独的 PCB 上。

将 LED、PD 和 AFE 集成在一个 PCB 上、并将微控制器放置在另一个 PCB 上。

关于这些设计选项、我们有几个问题:

对于 IDEA 1 (一个 PD 上的 LED/PCB、另一个 PCB 上的 AFE/微控制器):

-我们正在考虑使用标准 USB-C 电缆在 LED/PCB 和 AFE/微控制器 PD 之间建立连接。 在成本、准确性和稳定性方面、这种方法的可行性有多大? 我们需要遵循哪些设计注意事项?

- LED 和 PD 提供哪种类型的输出,并遵循任何特定的通信协议(如 I2C、SPI、UART 等)? 实现此连接时、我们应该牢记哪些设计注意事项?

对于创意2 (一个 PD 上的 LED/PCB/AFE、另一个 PCB 上的微控制器):

-与想法1类似,我们计划使用标准 USB-C 电缆进行连接,这里的 LED/PCB/AFE 都与一个 PD 和微控制器 PCB 相连。 在成本、准确性和稳定性方面、这样的可行性有多大? 重要的设计注意事项是什么?

AFE4403提供 SPI/I2C 输出。 我们如何通过标准 USB-C 电缆将该协议数据传输到微控制器、应该考虑哪些设计注意事项?

我们感谢您为确保成功开发 SpO2便携式机器而提供的有关这些设计选择和注意事项的任何指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉。

    我们可帮助您了解 AFE4403。 但是、我们无法帮助定义和决定产品设计和架构、以及位置和定位工业设计、预算、成本等。

    我们也不建议使用 LED 或 PD。

    AFE4403仅支持 SPI。 客户需要想出自己的方法和设计来转移/转换为其他通信协议

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,明白了。 您能否共享 afe4403的算法?