This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1219:准确度问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1219, INA4180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265371/ads1219-accuracy-problem

器件型号:ADS1219
主题中讨论的其他器件: INA4180

您好!

使用 ADS1219时、该 IC 的每个通道都会提供不同的电流读数。 值如下所示。  

通道 1

通道2

通道3

通道4

6.505

6.523

6.441

6.436

这是正常的还是通过任何其他方法使用 ADS1219实现0.01精度?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin Kumar:

    ADS1219是一个 ADC、可提供相对于电压基准的结果代码。  这意味着 ADC 不会转换为电流、而是转换为电压。  然后、您将根据欧姆定律计算电流。   

    根据您演示的情况、您已经进行了计算、但我对 ADC 的配置(增益、数据速率、基准等)或者您用来确定电流的值或电阻了解不多。 另外、这是单次测量、如果输入路径中存在噪声、我不知道所提供的电流值、也不知道电流分流器的值或其精度。

    因此、我真的需要了解更多信息、这样才能对我提供很大帮助、因为您在不知道如何进行测量的情况下为我提供单点测量。  请向我发送您的原理图、ADS1219配置以及有关如何执行这些测试的详细信息。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、很抱歉回复延迟了。 我在此附上了原理图。 请检查一下。 对于 Vref、我将使用内部基准。 共享原理图中未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin Kumar:

    您还可以向我发送您用于 ADS1219的配置寄存器设置吗?  我还想知道您使用的 INA4180的哪个版本具有增益。  了解所用分流器的精度和器件型号也会有所帮助。  您还能否解释一下您是如何进行电流测量以进行比较的(源是什么、您如何确定正确的电流值)?

    谢谢。

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如上所述、请查看下面提供的详细信息。

    分流电阻器 PN: KDV12DR200ET

    电流检测 IC PN: INA4180A3QPWRQ1

    ADS1219配置:

    转换模式:单次转换模式,

    增益配置:设置增益=1,

    数据速率:20SPS,

    电压基准选择:2.048V 的内部基准电压

    电流结果计算:

     

    外部基准电压= 2048mV。

    代码范围= 0x7FFFFF (2^23)-1。

    根据 INA4180电流传感器、电流增益= 100V/V。

    分流电阻= 0.2欧姆。

     

    ADC 电压=(ADC 值*外部基准电压)  

     

    电压= ADC 电压/电流增益。 #将 ADC 电压与电流增益分开以减少放大。

     

    电流=电压/分流电阻器。 #分压电压与分流电阻器,以找到电流.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aswin Kumar:

    您需要考虑系统的总体未调误差(TUE)。  如果没有校准、就无法获得通道间的一致性。  仅分流器的精度为0.5%、INA 可具有高达1%的增益误差。  这不包括任何其他可能与噪声或 ADC 误差相关的问题。  因此、根据此信息、您进行的测量结果会显示在预期的值范围内(不知道所提供的具体电流)。

    至于测量本身、您将进行单点测量和比较。  您还需要考虑源的精度以及是否有任何噪声影响您的测量。  以连续且连续的方式进行多个测量(即连续转换且不会丢失任何转换数据)、并为每个输入通道收集至少128个样本、有助于确定是否需要外部噪声。  您的电路没有低通 RC 输入滤波、这种滤波有助于降低噪声和防止任何混叠。   

    假设您的输入电路和所涉及的组件都在系统的预期运行范围内。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    感谢您的及时响应和分享的信息。