This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA228_237_238EVM:INA228_237_238EVM

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: INA228, SYSCONFIG, DAC53202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267694/ina228_237_238evm-ina228_237_238evm

器件型号:INA228
主题中讨论的其他器件: SysConfigDAC53202

我正在尝试将 INA228连接到 nRF52840是可能的。 如果可能、任何参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您尝试从 nRF52840访问 INA228EVM 、则所需做的就是连接通信线路以及电源和接地。 如果您需要有关软件的帮助、那么您可能对 SysConfig 感兴趣、该软件可在以下位置找到: https://dev.ti.com/sysconfig/index.html?product=ascstudio&module=/ti/sensors/currentsensor/INA228

    SysConfig 将帮助您根据您的配置设置生成 C 代码。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实对我有很大帮助、但我也在使用 DAC53202来获取其中的任何参考...! 在上面的链接中看不到 DAC 系列

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将把这个主题转发给 DAC 团队、看看他们是否有任何其他参考资料。  

    此致、

    米奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishal:  

    您已经在我们的论坛上发布了一个开放的主题帖。 我将关闭这个并在那里回答。

    此致!

    K·琼斯