This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:ADC128D818CIMTX/NOPB

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269667/adc128d818-adc128d818cimtx-nopb

器件型号:ADC128D818

您好!

     本公司采用的是一款 TI 的 ADC 芯片,型号为"ADC128D818CIMTX/NOPB",规格为12位,但实际测试为16位,请确认哪一款应为最终测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zddms:

    感谢您的提问。 ADC128D818是一款12位器件。  您能否说明一下您所 说的"实际测试是16位"是什么意思?

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Samiha

        感谢您的回复

       我们的软件读数发现可以达到6553X、如果是12位、则读数只能达到4096、所以这个问题是: 但现在已经解决了,我们看到官方网站上的其他人也提出了同样的问题,根据回复是合理的(寄存器是16位,但转换电压是12位,使用高12位,低0位填充)