This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1675:ADS1675 VREF 电流

Guru**** 2835215 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1675, OPA211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270033/ads1675-ads1675-vref-current

主题中讨论的其他器件:REF5030OPA211ADS1675

我们将多个 ADC1675置于主板上、什么是 Ivref。 我们计划使用 REF5030

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    以32MHz 时钟运行时的总基准输入电流为10.5mA。  这是一个等效400 Ω 直流负载和一个附加开关电容器负载的组合。  为了从 ADC 获得数据表性能、您需要将一个基准缓冲器放置在尽可能靠近系统中每个 ADS1675的位置。  我建议为每个 ADS1675使用一个具有单个 REF5030的 OPA211电路、如数据表的图53所示。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用