This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8887:顺序加电

Guru**** 2866460 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269494/ads8887-power-up-sequential

器件型号:ADS8887

当我使用分压器电阻器为 UI 信号提供4.7V 电压并打开电源开关时、通过 R60和 R64测量的+15V 和-15V 电流相对较高。 但是、有三种电流不是很高的情况:1. 当我移除 ADC U1时、电流不是很高。 2.当我移除 UI 输入并将其保持悬空状态,然后接通电源,电流不高。 3.当我给电路加电然后给 UI 施加4.7V 的电压时、电流也不高。

我不了解这些现象、非常感谢您帮助解决这些问题或提供相关信息。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guo、

    我们无法看到您所附的图片。 您可以尝试上传文件为 PNG 或 JPEG 格式的高分辨率文件吗? 或者、PDF 原理图也会有所帮助。

    通常、在连接任何输入信号之前、应始终为 ADC 供电。

    此致、

    瑞安