This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-SP:允许的最大 ESD 二极管保护电流

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269860/ads1278-sp-maximum-allowable-esd-diode-protection-current

器件型号:ADS1278-SP

在上电情况下、当 DVDD/IOVDD/AVDD 尚未启动时、IO 信号将暂时导通约2ms。 每个 IO 信号在2ms 启动周期内都限制为小于0.5mA 电流。 遗憾的是、这可能会打开 IO 线路上的 ESD 保护二极管、这并不理想。 我们将尝试评估这种情况下的器件损坏风险。  

 我们是否知道在此类短时间内允许的最大 ESD 二极管保护电流限值? 您在 ESD 测试中观察到的总能量是多少? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Su:

    上电期间的 ESD 电流限值可在绝对最大值表中找到。 最大持续电流限制为10mA。

    这些上电情况不会损坏器件或缩短器件寿命。  然而、这些条件有可能导致器件不正确的加电复位。  在这种情况下、您将需要在电源稳定且数据首次出现时(/DRDY 在首次数据就绪时变为低电平)将/SYNC 引脚置为有效。

    ADS1278-SP -对于 ESD HBM、分类为1C。  使用 HBM 模型时、ESD 的保守值为1000V。

    根据 MIL-STD-883G 的方法3015、1C 类、1000伏到1999伏。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用