This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:ADS129X:设置带和不带 RLD 电极的共模。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270558/ads1293-ads129x-setting-common-mode-with-and-without-rld-electrode

器件型号:ADS1293
主题中讨论的其他器件:ADS1298

您好! 我正在使用生物信号(EMG 和 EEG)、对于在 PCB 项目中使用 ads129X IC 有一些疑问。 我熟悉 ads1293、但我的问题可能适用于 ADS1298。 我尝试了解 ADS 器件数据表中所述两种方法之间的差异。 下面是一张关于我所谈论的内容的图片。 (打印内容来自 ADS1298数据表)

在我看来、第二种策略应用于消除 DE 直流失调电压、但在降低信号噪声方面性能较差。 有人能解释一下我何时应该使用每种方法吗? 那么同时使用这两种方法呢? 它是否是冗余的、并且可能在竞争中驱动共模?  

另一个主题是患者安全。  这些方法中有哪一种在安全方面更好? TI 是否有任何关于患者安全的应用手册?

好的。