This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:关于电路图中的差异

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270840/ads124s08evm-about-differences-in-circuit-diagrams

器件型号:ADS124S08EVM

ADS124S08EVM ユーザーガイドを確認しましたが不明点があります ご教授いただけると幸いです。

我已查看  ADS124S08EVM 用户指南,但仍有一些方面不明确。 如果您能向我解释一下、我将不胜感激。

https://www.ti.com/jp/lit/ug/sbau272a/sbau272a.pdf?ts = 1694667040915&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252Fja-jp%252FADS124S08EVM

5.1.1.1 RTD 配置 と 7.3原理图評価ボード回路を比較すると赤色が囲った部品接続が異なっています

比较5.1.1.1 RTD 配置和7.3原理图评估板电路、用红色圈出的元件连接是不同的。

どちらが正しいのでしょうか?

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiyoshi Kogure:

    它们实际上都是正确的。  该 EVM 旨在展示各种传感器可能的许多输入可能性。  因此、对于某些传感器、不使用某些输入。  请注意、图14的标题说 简化了 3线 RTD 输入图 、图中显示了高侧基准和3线 RTD 测量配置。  在此配置中、不使用输入通道 AIN0和 AIN4。  因此、该 AIN0和 AIN4传感器配置中不会有电流流动、并且这些元件无关紧要、未在简化图中显示。

    此致、

    鲍勃 B