This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7038:ADS7308、并行连接、通信、PCB 模式长度

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, ADS7830, ADS7038, SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269703/ads7038-ads7308-parallel-connection-communication-pcb-pattern-length

器件型号:ADS7038
主题中讨论的其他器件:TMS320F28335ADS7830SN74LVC2G07

ADS7038IRTER IC 用于与 DSP (TMS320F28335)通信。

DSP 使用 SPI-A 通信。

1) 1)我目前并联使用10个 ADS7038IRTER。 是否可能出现任何问题?

2) 2) IC 的引脚11 (CS)、12 (SDO)、13 (SCLK)和14 (SDI)是否受 PCB 接线或线束电线长度的影响?

3) 3)如果我受到影响、应如何解决? (例如、其他器件、电路改型等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来很有趣!  

    特别是因为 TMS320F28335只有一个 SPI 接口。  您如何管理10个芯片选择输入?  假设 SCLK 和 SDO 对所有器件都是通用的、您应该考虑在 TMS320和 ADS7830之间使用一个驱动器。  您可以将 SCLK 和 SDO 驱动到2个缓冲器中(每个缓冲器总共4个)、然后扇出每个至5个 ADS7038器件。  您可以对 SDO 回 TMS320F28335执行相同的操作。  如果从 SCLK 输出到 SDO 返回的延迟在接收结束时接近 SCLK 周期的1/2、则您将开始在 MCU 侧得到损坏的数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)芯片选择连接到28335 GPIO。

    2) 2)所有 ADS7830器件连接到同一条线路。

    3) 3)我目前拥有 SN74LVC2G07DBVR 器件。 可以使用此器件进行测试吗?

    4) 4)如果可测试、请提供参考电路或应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的驱动器应该没有问题。  我无法为您进行任何测试、但您准备就绪后、我们很高兴查看您的原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     感谢您的回复

    -有两种选择正在考虑之中。


    -告诉我们如果您采用这两种方法可能产生的风险。


    -最后,请查看电路图。

    1) 1)添加缓冲器

    2) 2)添加差动线路驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以使用 Altium PDF 输出流程?  这些屏幕截图太模糊、无法进行完整审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Q_5F00_A.pdf

    这是一个 Altium 项目的 PDF 转换文件。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您期望这些信号传输多远?  LVDS 器件未正确连接。   您不必为每个器件都准备 SN74LVC2G07。  一个驱动器向五个 ADC 扇出是合适的。