This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1333M10:SDFM 输出展频过大

Guru**** 2919590 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, UCC12050, AMC1333M10, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265775/amc1333m10-sdfm-output-spread-is-too-much

器件型号:AMC1333M10
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DUCC12050、、 C2000WARE

尊敬的 TI 员工:

我们使用此器件来检测740 V DC。 AVDD 为5V、由 UCC12050生成、随后是 LDO MC33375D-5.0R2G。 SDFM 设置为 SINC 3滤波器和带有 MCU TMS320F28379D 的 DOSR 256。 数据样本分布太宽、无法用于直流/直流转换器的反馈控制环路。 我们曾尝试使用两个滤波电容器值100 pF 和4.7nF、但没有成功。

对于 DOSR 256、我们希望获得非常好的样本值。

您能否查看并提供改进建议?

此致、

吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您的提问。 您需要回答的一些问题:

    1. 您能否说明一下"数据样本扩展太宽、无法用于直流/直流转换器的反馈控制环路"的意思? 您能否提供任何参考图片或类似图片、以便我更好地了解问题?
    2. 您指的是关于100pF 和4.7nF 电容器的哪些滤波电容器?

    此致!

    萨米哈

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    谢谢。

    1.是的、输入为740V (纹波峰峰值< 4%)、而 SDFM 数据输出的变化为12%。 我无法在器件的输入端测量低压模拟信号、因为我们没有低压隔离式探头。 连接了高压直流信号的图片(请注意、通道耦合是交流电)。

    2.第8.2.2.1节数据表中的输入滤波器设计是指输入端的滤波器设计。 它是我们的原理图中的 C30。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您提供的信息。 您还能共享 SDFM 输出吗? 听起来这可能是系统设计问题、而不是器件问题。 系统 看起来有噪声、过采样可能有助于进一步平稳工作。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    谢谢。

    我们使用的是 OSR - 256、这是最大值。 您是指基于软件的滤波吗? 是不是要使用20 MHz Σ-Δ 调制器?

    我们还需要使用此输出进行保护。 每个 SDFM 通道具有两个滤波器单元:数据滤波器单元和比较器滤波器单元。 最大值 比较器滤波器单元的 OSR 可以为32。 比较器滤波器单元正用于中断 PWM。

    此外、更多的过采样也会导致更多的延迟。

    下面是 SDFM 滤波器连续1000个样本的数据。 使用 OSR 256时、数据速率为39.1ksps (每个样本~25us)。

    期待您的帮助。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    感谢您的耐心等待。 您可以尝试在使用 OSR 256时对 SDFM 输出求平均值。 这将降低数据速率、但可能有助于扩大传播。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    谢谢。

    正如我在前面的文章中提到的、我们在 TI MCU 中使用比较器滤波器来使用此输入进行保护。 这是基于硬件的、最大 OSR 值为32。 软件在其中没有作用。

    我们将遵循器件数据表中所述的大多数工作条件。 您是否可以建议如何使用 AMC1333M10来获得出色的效果?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    以下是连续1000个样本的 SDFM 滤波器数据。 使用 OSR 256时、数据速率为39.1ksps (~25us /样本)。

    您用图形表示的数据是 SDFM 数据滤波器的输出(并经过缩放)还是其他数据? 此时、您是否正在尝试改善 SDFM 数据滤波器的读数/性能? C2000 SDFM 的数据和比较器滤波器是等效的、而不是 OSR 最大差值。

    您能否验证在 F2837x 器件的 SDFM GPIO 引脚上使用的输入限定? 我们建议使用3样片品质因数、请参阅下面的信息。

    如果问题与 C2000 SDFM 信号输入上的噪声无关、那么这可能是感应侧的系统噪声问题、Samitha 提到过。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    谢谢。

    是的、该图是 SDFM 滤波器的输出。 我们使用的 DOSR 256具有9位右移、可提供15位(有符号)的数据输出。 该输出根据感应器件输入端的电阻分压器(R1 - 800k、R2 - 667R)进行放大。

    在当前应用中、我们同时使用数据滤波器(OSR - 256)和比较器滤波器(OSR - 16)。 比较器滤波器用于防止硬件中的 PWM 跳闸。 但问题是、它在当前场景中始终跳闸。

    我们在 GPIO 上使用了 aync 设置、这是我们从 C2000ware 示例中获得的。 目前尝试使用3样本二阶设置、但数据滤波器结果与之前相同。

    如何使用 AMC1333M10改善系统噪声问题? 任何建议。

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    由于这似乎不是 C2000或 AMC1333M10问题、因此我们很难建议改进系统噪声。

    此致!

    萨米哈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    好的、谢谢。 请关闭讨论。

    此致、

    吉滕德拉