This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:64KSPS 数据速率设置

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270122/ads131e08-64-ksps-data-rate-setting

器件型号:ADS131E08

您好、TI!

我正在尝试将 CONFIG1寄存器设置为0x90、以使 ADC 以64ksps 的数据速率运行。 但 ADC 仍以32ksps 的速率运行。

我已经尝试了8、16、32ksps、这些看起来很好的 DRDY 即将如预期般到来。 但是、当我尝试通过写入 Config1寄存器来以64ksps 的速率运行 ADC 时、它仍在32ksps 的速率下运行。

需要写入其他寄存器才能使 ADC 以64ksps 的速率运行?  

谢谢
Anjan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anjan、您好、

    在数据表的表10中列出了所有寄存器。  

    首先、应将0x98写入 CONFIG1寄存器以选择默认32ksps 之外的数据速率。 此外、确保数据大小为16位。

    第二、如果上述建议无效。  我建议您检查以下两项:  

    1. 检查数据是否已正确写入器件。 我 建议读回寄存器、以验证 设置数据速率的寄存器写入是否正确。
    2. 如果使用示波器检查/DRDY 信号、我建议您确保示波器分辨率足以捕获/DRDY 信号。 如果/DRDY 脉冲较窄、则示波器分辨率可能会错过所有输出脉冲。 您应该能够在数据速率为32kSPS 和64kSPS 时分别每31us 和15.6us 看到/DRDY 信号。

    此致、

    戴尔