This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:对解锁命令的响应已就绪。

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1270128/ads131a04-response-to-unlock-command-is-ready

器件型号:ADS131A04

M0 = M1 = M2 = IOVDD  因此、我们希望使用启用汉明码的32位器件字。

发送解锁命令时、器件使用 READY (0xFF04)而不是解锁 ACK (0x0655)进行响应的原因是什么?  我从其他论坛帖子中注意到、当器件无法识别命令并出现总线设置或字长问题时、就会发生这种情况、但还有其他原因需要调查吗?

我看到、5个32位字作为命令发送、前16位== 0x0655、5个32位字作为命令发送、前16位== 0xFF04、而不是0x0655。

我正在使用256的慢时钟预分频器值运行 SPI 总线、从而产生562.5kbit/s 的速率。  我还尝试了使用更快的时钟以及相同的结果。

我测得 REFP 的电压大约为1.22V -这是否为预期值?  我看到数据表指出、器件启动时将基准设置为"外部"、对于我们而言、它通过1uF 连接到 AVSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决。  发送的帧以及返回的样本字中应包含汉明码。  很抱歉打扰了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeremy:

    感谢您的更新。 我很高兴您找到了它。 如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    此致、

    戴尔