This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8740H:关于载波检测的问题

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8740H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271412/dac8740h-question-about-carrier-detection

器件型号:DAC8740H

大家好、

我收到了有关 DAC8740H 载波检测的几个问题。 请支持。

1) 1)是否是 MOD_IN 电压 超过80-120mVpp 阈值的第一个点上的载波检测起点?

2) 2) 关闭载波检测的起点是什么? 我无法理解、因为它是交流信号、所以电压摆幅每个周期都会超过阈值电压。

3)最大 CD 输出延迟为"6位时间"。 它是5ms、因为 UART 是1200波特率?(1/1200 * 6 = 5ms)

4)为什么"检测开启"的单位是位时间、而"检测关闭"的单位是 ms?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天山市


    1.当器件检测到 HART 信号已超过振幅阈值时、就会开始对 DAC8740H 进行载波检测。 但我要注意的是、数据表中对时序进行了描述、使得载波检测时间从正弦波的开头开始。

    2.出于定时目的,您可以将载波检测关闭的起始点视为信号停止并返回到正弦波中标称"零"位置的点。 对于载波检测开启和关闭、需要一定的时间来确保正确检测信号启动和停止。

    3.正确的是,6位时间相当于5ms。 HART 以1200波特进行传输。

    4.我不确定为什么要以位时间指定检测开启、而以毫秒指定检测关闭。 我猜测是我们关心调制解调器检测到的通信、并可能想知道环路上可能传输了多少个等效位。 这个时序对于读取器件和对 HART 数据进行时序控制可能非常重要。 在传输结束时、载波检测关闭、协调 HART 数据的需求可能减少。 无论如何、3ms 是3.6位时间。


    约瑟夫·吴