This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:ADC12DJ5200-SP (TDIODE-到 GND?)

Guru**** 2545080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP9R00-SP, LM95235

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1265848/adc12dj5200-sp-adc12dj5200-sp-tdiode--to-gnd

器件型号:ADC12DJ5200-SP
主题中讨论的其他器件:TMP9R00-SPLM95235

TDIODE-引脚可以接地吗?

我正在使用 TMP9R00-SP 监控多个器件(包括此 ADC)、其中一个器件需要将 Common 引脚接地、这也意味着 ADC 上的 TDIODE 也会接地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    是的、我相信是这样、但我会检查设计以确保您满意。 请给我几天的假期周末。

    谢谢。


    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    很抱歉耽误你的时间。

    从 ADC 的角度来看、将 TDIODE-引脚接地没有问题。

    我们不知道的是、在 TDIODE-接地的情况下、温度传感器芯片(TMP9R00-SP)是否能够正常工作。

    这是您可能需要在您身边确认的事情。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我已就这个主题与首席设计人员谈过、现在我要更新一下、将二极管的任一端子接地都不会影响 ADC 性能。

    然而、将 TDIODE-引脚接地会导致使用 LM95xxx 温度传感器系列时发生温度测量错误。

    这与我们的温度二极管本身无关、而是与驱动和测量二极管的温度传感器电路的共模范围有关。

    我建议尝试 EVM 上的温度传感器进行验证。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rob、感谢他对此进行了深入的调查。  我以 LM95xxx 系列为例、TMP9R00属于哪种类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    我将这个问题转给传感团队、他们将能够回答您的问题。 请等待答复。

    谢谢,Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph:

    LM95xxx 是指 LM95235等远程传感器系列。 TMP9R00也是一款远程传感器、但不与 LM95xxx 器件共享任何技术。

    谢谢。