This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:对 RTD 和模拟信号使用相同的通道(电流测量和电压测量)

Guru**** 2979390 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08EVM, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271381/ads124s08evm-using-same-channel-for-rtd-and-analog-signals-current-measurement-and-voltage-measurement

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件: ADS124S08

您好、设计支持团队!

我目前使用的是 ADS124S08EVM、但对它进行了不同的测量。

使用 J7输入我可以进行 RTD 测量,使用 J9输入 我可以进行电流和电压测量,

我的问题是、J7和 J9是否可以合并为一个通用通道(RTD、I 和 U)?

那么、我们是否可以将 RTD 硬件保留在 J7的输入中、仅使用一个线路输入来测量 U 和 I、并通过添加负载 Ri 来测量 I、添加2 Ru 来测量 U 分压器? 当然、在 RTD、I 和 U 测量之间切换时、这些电阻会稍后通过开关进行控制  

 在 ADC 的输入中添加这些电阻时、需要考虑哪些因素?

非常感谢您的支持!

此致!   

字

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zi、

    欢迎来到 E2E 论坛!  您可以在使用 ADS124S08时设计一个通用输入、但由于涉及到复杂性、这并非出于无意在 EVM 上完成。  此外、由于有足够的可用输入通道、因此不需要组合输入通道。  ADS124S08EVM 的范围旨在展示可测量的各种类型的传感器输入、例如 J7上的2线、3线、4线 RTD 和热电偶。  J8上的电桥测量和 J9上的电压/电流测量。 GUI 一次只允许测量一次、因此不清楚将各种测量组合到单个连接器有什么好处。

    要组合 J7输入以形成通用输入、需要对 EVM 进行重大修改。  您建议的与其说是对 ADS124S08的评估、不如说是对您的系统建议的评估。  我强烈建议您采用所需配置创建自己的 PCB、并以该方式进行测试。

    此致、

    鲍勃 B