This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RFEVM:未实现 J4和 J3、J7、J8、U2和 U3

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271274/adc12dj5200rfevm-j4-and-j3-j7-j8-u2-and-u3-are-not-implemented

器件型号:ADC12DJ5200RFEVM
主题中讨论的其他器件:ADC12DJ5200RF

我购买了 ADC12DJ5200RF EVM、
J3、J4、J7、J8、U2、 和 U3组件未安装。
数据表中显示了已安装传感器的图片。
这是初始缺陷吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryota、

    感谢您将这一点告知我们、我将在离线模式下联系您来解决这一问题。

    此致!

    埃里克·克莱克纳