This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC81408:DAC0在启动时的电压@-20伏

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC81408
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271000/dac81408-dac0-at-the-start-is--20-volts

器件型号:DAC81408

您好!

我在管理 DAC0的输出时遇到问题。 开始时、输出 DAC0为@-20伏特。 当我使用 SPI 发送通信时、落入所处位置、我可以正确驱动此输出。 我尝试在寄存器0x0E000A 中进行复位、但没有效果。 我不会动摇、因为 DAC0在开始阶段的寄存器是空的!!!

你有解决这个问题的办法吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sanjay 将帮助这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frederic:

    请分享一些更多详细信息-

    1. 为 DAC81408提供的电源值

    2. DAC81408的原理图

    此致、

    桑贾伊