This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:可以使用 REFP 引脚驱动电桥吗?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269952/ads131a04-can-i-drive-a-bridge-using-the-refp-pin

器件型号:ADS131A04

我是否可以使用内部基准为电阻桥电路供电? 电桥电路是一个非常慢的信号、低于1Hz、在4V 时拉取50uA。

我希望电桥两端的电压与 ADC 基准(4V)相同、以便基准中的任何变化或漂移都不会影响电桥的读数。 我可以使用外部电压基准、但如果可能、我更希望通过 REFP 引脚使用内部基准。

数据表显示"REFP 拉电流能力"为100uA、但并未给出有关其具体含义的详细说明。 如果我保持电桥消耗小于100uA、这是否意味着我将处于规格范围内? 它是否会对其他 ADC 通道产生负面影响? 另一种解决方案是使用缓冲器、但如果我不需要、我不想使用。 缓冲器会为发生漂移添加更多位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、adsfsadfadsfda、

    我将详细介绍、并在明天回复您、谢谢。

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 adsfsadfadsfda、

    感谢您的耐心等待。 建议使用外部源 为电桥供电、以用作激励电压、例如  线性稳压器。 示例如下:

    外部+5V 电源可以为 ADC (AVDD)供电、同时可用作 激励电压来激励电桥。 该解决方案可以 为您带来更多好处、它不仅是比例式测量、可消除激励源中噪声和漂移导致的误差、 更重要的是、利用该解决方案、您可以使用六线电桥测量方法来消除加长电缆中导线电阻导致的 IR 损耗。如果您使用 ADS131A04的内部电 压基准作为电桥的激励电压、这是无法实现的。 此外、您可以使用  高电压激励源来 尽可能提高电桥输出、因此在该设计中 可以使用+5V 或使用更高的激励电压。  

    除了电压 激励、如果 可以使用具有内部 IDAC 源(例如 ADS124S08)的 ADC、则还可以使用内部 IDAC 来激励电阻式电桥、 请参阅应用手册:电桥 测量基本指南来了解更多详细信息

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与!