This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:AIN_xGND 和输入电流问题

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1261636/ads8688-ain_xgnd-and-input-current-questions

器件型号:ADS8688

此处代表指定客户提出几个问题:

1. AIN_nGND 引脚的绝对最大额定值为+/-0.3V。  我假设超过这个水平、ESD 结构被激活。  如果进出引脚的电流在外部受到限制、则在不损坏器件的情况下引脚可以承受的最大电流是多少?  我会假设某个电流范围在几毫安的范围内?   

2.如果 AIN_nGND 超过+/-0.1V 建议限值、但低于这些引脚的+/-0.3V 绝对最大值、我们是否预计会从 ADC 移出输出代码?  了解这超出了操作范围、只是想了解 ADC 在可能的软件错误检查等方面会产生哪些结果...

谢谢!

-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队的成员、

    您能评论/回复吗、谢谢!

    -Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    很抱歉遗漏了这个帖子。  

    1. 我们无法为输入引脚提供电流限制。 即使电流被外部限制、输入引脚上的电压也必须根据 ABS 进行钳制。 最大额定电压。
    2. AIN_nGND 超出典型+/- 100mV 限值时的性能未进行表征、因此对于哪些性能参数可能与电气特性表有所偏差是一种猜测。 我预计器件看起来正常工作、但我们无法保证在这种情况下的性能。

    此致、

    瑞安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    瑞安-

    我们确实需要您再次进行跑步;我们在这里寻找指导、但不能保证。   

    1.在整个 TI 产品目录中、该+/- 300mV 绝对最大值非常常见。  该额定值适用于低阻抗源、例如可能提供无限电流并损坏 ESD 结构的电源。  显然还有一个电流电平(可能是 uA、这会很低)、ESD 在该电平下会结构我的行为但不会对其造成损坏。  施加的电压将是温度的一个强函数。  我们正在尝试设计一个网络来保护输入、简单的电阻器通常是最佳答案。  为了查看电阻器是否可以工作、我们需要知道什么电流是"无损坏"的。

    2.同样,不寻求保证的性能,如原帖文所清楚说明的,这不在推荐的工作范围内。  问题是、我们预计输出会发生什么情况?   

    如果您希望更加坦率、请随时将此内容转到内部论坛。

    谢谢、-Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    重新盘旋此主题、 我们针对此类输入保护要求给出的唯一建议是将电流限制在< 10 mA。 我知道有些产品指定了绝对最大连续和瞬时电流限值、但遗憾的是、我们未将这些限值包含在 ADS8688数据表中。  

    此致、

    瑞安