请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、
我们对 ADC 和 DAC 有一个要求、它应支持以下规格。
ADC
- 通道数:1通道(单芯片中1通道或4通道)
- 分辨率:16位/14位
- 采样率:125Msps
- 数字输出接口:SPI
- 模拟输入规格:-20mA 4电隔离输入。
DAC
- 通道数:1通道(单芯片中1通道或4通道)
- 分辨率:16位/14位
- 采样率:125Msps
- 数字输入接口:SPI
- 模拟输出规格:-20mA 4电隔离输出
TI 有这样的电隔离 ADC/DAC IC 如果不是、是否有任何前端电隔离放大器?
请推荐符合上述要求的器件。
此致、
M·希塔兰詹