This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7812:当采样电压为零时、ADC 单端输入端口有一个400-500mV 电压。

Guru**** 2813455 points

Other Parts Discussed in Thread: INA168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1264522/amc7812-there-is-a-400-500mv-voltage-in-the-adc-single-end-input-port-when-the-sampling-voltage-is-zero

器件型号:AMC7812
主题中讨论的其他器件:INA168

您好、我在使用 INA168和 AMC7812时遇到问题。 当采样电压为零时、ADC 单端输入端口(CH0)中存在400-500mV 电压。 在这种情况下、INA168和 AMC7812之间只有一个1k 串联电阻器并且没有缓冲器。 此外、INA168的输出负载 RL 为100kΩ。 当 INA168的输出电压为零时、AMC7812的输入高达400-500mV。 但是、当我在 ADC 输入之前添加缓冲器时、这种现象消失了。 因此、我想知道是什么导致了这种 奇怪现象(在具有 0V 采样电压的输入端口处为400-500mV)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    当您测量 ADC 上的电压时、您看到的是0V 还是400-500mV? 根据我的理解、它应该为0V、正确吗?

    谢谢。
    埃林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guthrie、抱歉、描述有误。 我重新确认了测试结果。

    1.当  AMC7812的 ADC 单端输入端口(CH0)  悬空时、ADC 输入引脚上会存在大约2.4V 的电压。 采样率越低、浮点 ADC 输入引脚处的电压就越低。 在其他 ADC 通道的引脚悬空上也会观察到相同的现象。

    2.当 ADC 单端输入端口 连接到 INA168 ( RL = 100kΩ)且采样电流为零时、ADC 输入端口为 400-500mV。

    我推测  AMC7812内有一些 ADC 结构、当 ADC 引脚悬空时、会使输入引脚上出现电压。 此外、由于 INA168电路的输出阻抗、浮点电压会 被拉低至400-500mV。 此外、当在 ADC 输入之前添加缓冲器时、由于缓冲器的输出阻抗较低、 浮点电压会 下拉至0mV、因此可以 精确采集和转换 电流信号、而不受浮动电压的影响。

    我想知道我的理解是否正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于第二个问题、即 RL = 100K 的 INA168、您需要在连接到 ADC 输入之前缓冲 INA168输出。

    我们在 AMC7812中实现了 SAR ADC、其输入漏电流最大值为10uA。 如果将100k 负载电阻连接到此模拟输入引脚、则直流电压(最大值)可为10uA * 100k = 1000mV。

    请分享您的原理图、以评论本视频的

    此致、

    AK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我已经使用 AMC7812EVM 进行了测试。 当 ADC 通道悬空时、ADC 引脚上会出现电压、如下图所示。

    特别是、当 ADC 输入不是理想的电压源时(例如、ina168)、很容易引入误差。  

     原理图如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    对于您的第一部分问题、浮置 ADC 引脚上出现的电压:SAR ADC 中有一个内部采样电容器。 当该引脚悬空时、它将充电至参考 VREF 的任意值。 这就是为什么在 ADC 输入悬空时会看到一些电压。

    添加一个缓冲器(或一个接地的大电阻器)应该可以为内部电容器提供充电电压、从而有助于消除这种现象。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢。
    埃林