This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M02:ADS131M02稳定性/漂移

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M02

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271046/ads131m02-ads131m02-stability-drift

器件型号:ADS131M02

您好!

在 ADS131M02的数据表中、它将采用 WQFN 封装且经过1k 小时后的长期增益漂移描述为约100ppm。 这类似于基准漂移吗? 也就是说、如果我在1x 模式下使用 PGA、是否可以通过任何方法来测量内部基准以消除增益漂移?

谢谢!

A·拉贾马尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    增益误差时间漂移不是基准漂移、它的特征是根据数据表中指定的测试条件(85°C 下为1000小时)进行的。 ADS131M02没有用于内部电压基准的输出引脚、因此您无法测量内部基准电压。 但是、数据表中已显示了内部电压基准的温漂、请参阅下表。

    ADS131M02包含 可用于偏移和增益校准的偏移和增益校准寄存器、请参阅 数据表8.3.11部分的详细信息。 

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    我想确保我的理解是正确的、当您说"这类似于基准漂移吗?"时、您是指数据表中显示的基准温 漂规格还是长期基准漂移?

    此致、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是长期漂移、是的。 基本上、如果我将 PGA 设置为增益1、我是否应该期望100ppm 的漂移超过1k 小时、或者该100ppm 增益漂移是增益+基准漂移的总和? 例如、如果我要测试一个基准电压、那么我预计在一年内或更长时间内会损失多大的 ppm?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    如果您提到长期漂移、是的、这个技术规格包含了内部电压基准的长期漂移、而内部电压基准的长期漂移也 主导了增益误差时间漂移(增益误差的长期漂移)的技术规格。

    此致、

    戴尔