This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1211:ADS1210

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1211, ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271732/ads1211-ads1210

器件型号:ADS1211
主题中讨论的其他器件: ADS127L11

您好!

我很想了解 TI 推荐的 ADS1210替代器件吗? 我已经看到针对 ADS1210 (TI 编号 PDN# 20220830000.3)和两个推荐器件的停产 PCN。 但我想知道 TI 是否还建议使用更好的50和60Hz 滤波器抑制进行评估。 在我们的设计中、数字电压为5V、模拟电压为5V、模拟输入介于0-5V (AIN_neg 连接至0V)之间、使用外部2、5V 基准、SPI、/DSYNC、/DRDY。 我想对器件做尽可能少的改动。 是否可以进行直接电话联系?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    除 ADS1211产品页上推荐的两款器件外、您是否看过 ADS127L11?  这个器件不是引脚对引脚的、但是比 ADS1210便宜、并且应该满足您列出的要求。 它具有 DRDY 引脚和 Dsync 引脚(ADS127L11上的 Start 引脚)。

    如果您想进一步讨论如何在您的系统中使用 ADC、我可以随意在电话上交谈。 我  给您发送一封包含我的联系信息的电子邮件。

    此致、
    约什