This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:适用于 Xilinx KU115 FPGA 上 AD12DJ5200 JMODE3的传输层参考设计。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1269959/adc12dj5200rf-transport-layer-reference-design-for-ad12dj5200-jmode3-on-xilinx-ku115-fpga

器件型号:ADC12DJ5200RF

大家好!

我在定制电路板中使用的是 AD12DJ5200。 为此、我将使用 JESD 204 PHY 以及 JESD204链路层。

我想知道、如何从中制作样片。

配置:

JMOED3

每个链路的通道数(L)= 8

每帧八位位组(F)= 8

每多帧的帧数(K)= 32

JESD204输出宽度= 256位

如何将 JESD204内核输出为以下格式。

请提供一些用于数据对齐的参考设计。

提前感谢。

--维特里费尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vetrivel:

    从您分享的图片中、您可以直接从该图片创建样片。 这意味着对于通道 A 有8个通道、通道 B 有8个通道、前8个样本将分布在这8个通道上、如图所示、以此类推。 因此、要拆开这些样本的包装、您需要从所有8个通道中对这些样本进行交错、并按正确的顺序放置。

    此致!

    埃里克·克莱克纳