This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1274EVM-PDK:DSP 未就绪...正在重试。 并且我无法将 USB 设备驱动程序从 NI-VISA 更改为 USBStyx 驱动程序。

Guru**** 2536470 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1278, ADCPRO, ADS1274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1262276/ads1274evm-pdk-dsp-not-ready-retrying-and-i-cannot-change-the-usb-device-driver-from-ni-visa-to-usbstyx-driver

器件型号:ADS1274EVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADCProADS1274、ADS1278

我在使用 ADS1274EVM-PDK 时遇到了类似的问题、  

当然、USB 器件也包含在 NI-VISA USB 器件中:

我的 PC 是 Windows 10 64位。

在 C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers 目录下、

我尝试使用"MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v2.0.0.msi"删除设备驱动程序,  

然后双击"MMB0_DRIVER_INSTALL_x64-v2.0.0.0.0.msi"来 重新安装,但该设备仍然被  NI-VISA USB 设备采用。

这是我第二次 删除设备驱动程序、发现 USB 设备   在设备管理器的其他设备下被启用了"未知设备"、这符合预期。 之后、我尝试使用 "usbstyx.inf" under C:\Program Files (x86)\ADCPro\drivers\usbstyx"手动安装驱动程序。

但不幸的是、系统提示无法安装 MMBO (NI-VISA)、因为 Windows 找不到设备驱动程序

在我看来、 我无法将 USB 设备驱动程序从 NI-VISA 更改为 USBStyx 驱动程序。 即使更改了另一台 PC (也是 Windows 10 64位)。

BTW、我还可以快速尝试将 -5V 电源连接到 EVM 板。 但无效。

您能给我一些关于使用电路板的建议吗? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    驱动程序签名可能存在问题。  请安装 ADS1278EVM-PDK-SW,它使用相同的驱动程序。  如果这不起作用、那么我建议尝试在另一台 PC 上安装软件。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Keith。  

    快速的结果是、我安装了插件 ADS1278EVM-PDK-SW、没有效果;我还尝试了其他两台计算机、都是 Windows 10 64位、禁用了数字签名驱动程序。 安装 ADCPro 和插件后、仍会在 NI-VISA USB 设备下枚举 USB 设备。 ADCPro 软件中出现同样的错误、即 DSP Not Response、ting μ……。

     

    另一方面,我尝试了第三方软件"zadig"。 该 USB 设备驱动程序可以从 Winusb(NI-VISA 使用此 USB 驱动程序)替换为 libusb-Win32成功。 然后我再次插入了 USB 电缆, USB 设备可以被枚举 为"MMB0 (NI-VISA )"下的"libusb - Win32 devices"在设备管理器中,这与预期的名称"USBStyx"不同。 并且、当我加载 EVM 插件时、ADCPro 中仍会显示错误信息。 因此我退出了该尝试。

    返回您的建议:这意味着"驾驶员签名可能有问题"? 我确信在安装这两个软件之前、我在 Windows 10中禁用了数字签名驱动程序要求。 但这似乎是不够的。

    这是否意味着我只能使用装有 Win7或 XP 操作系统的 PC?

    此外、我怀疑是否有一些其它的硬件要求来做出"DSP 响应"?  我在网络上找到了 ADS1298-PDK 问答、说 MMB0 (DSP?) 需要配置为 USB 引导模式?  

    我假设 ADS1274-PDK 为修订版 F、我是否必须进行此类配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    应在 ADS1274EVM-PDK 的驱动程序上签名。  在这种情况下,您应该不需要在 Windows 中禁用数字签名。  我可以肯定 ADS1278已对驱动程序进行了签名、在我回复您之前的帖子后、我能够确认 ADS1274也已对驱动程序进行签名、因此这似乎不是问题。

    您能否给我提供有关每块电路板、MMB0和 ADS1274EVM 的图片?  然后、我可以确认您正在使用的版本。

    较高版本的 MMB0已预先配置了所有内容;您无需担心 USB 引导模式、因为这不再是选项。

    此外、您需要使用桶形连接器 J2将外部电源连接到 MMB0电路板;建议的额定值为2A 和6-7V。  您能否确认您的外部电源满足这些条件?

    您的 Windows10 PC 仍可能无法正确安装驱动程序(USBStyx)。  如果是这种情况、在 Windows7机器上安装应该可以正常运行。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jun、您好!

    我希望您能使 EVM 正常工作。  如果没有、您可能需要尝试使用 PC 上的其他 USB 端口或其他 USB 电缆。

    此致、
    基思

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢  Keith、很抱歉回复太晚了。 它可以在 Windows 7计算机上运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新。