This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1210:AMC1210替代产品

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1210, AMC1301, AMC131M03, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271214/amc1210-amc1210-replacement

器件型号:AMC1210
主题中讨论的其他器件: AMC1301AMC131M03AMC1300

任何机构都可以建议更换此 AMC1210? 目前不 可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有可直接替代 AMC1210的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果在交流伺服电机的分流电流测量应用中未更换 AMC1210、您能否就以下提到的任何选项提供建议?

    1.我正在寻找一种元件、它可以执行与 AMC1210相同的功能、将 ADC 值从 AMC1304读取到 MUP、但不需要 微控制器或 FPGA 等固件。

    2.您是否可以推荐 AMC1304的替代 ADC、以便提供 SPI、I2C 或 UART 等直接接口将 ADC 值传输到 MUP、而不必使用微控制器或 调制器滤波器?

    3、您对在我的应用中使用 AMC1301作为 AMC1304和 AMC1210组合的替代产品有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.不确定哪个器件可以通过 TI 执行此功能。  

    2. AMC131M03,具有集成直流/直流转换器和 SPI 输出的隔离式数据转换器。  

    3.我建议 AMC1300而不是 AMC1301,因为它是较新的设计。 隔离式放大器灵活性较小、但由于其易用性而非常受欢迎。 有关更多详细信息、请参阅本文档。  https://www.ti.com/lit/wp/sbaa359a/sbaa359a.pdf?ts = 1695046864182

    请告诉我您对这些选项的看法以及您是否有其他问题、敬请告知。