This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1220:ADS1220问题

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272594/ads1220-ads1220-issue

器件型号:ADS1220

迪亚尔斯、

客户反馈、当他们使用 ADS1220时、最终客户反馈以下问题:

1.现在 ADS1220连接了一个 K 型热电偶、从终端客户的反馈收集到的温度非常不稳定、在10摄氏度时会发生差值。

2、K 型热电偶线长,超过2米。

3.在客户现场、当其他设备打开大功率逆变器时、温度抖动更明显、温度超过10摄氏度

4、我们现在使用模拟开关、以切换的形式、ADS1220单通道采集、切换至8个通道。

5、我们的 ADS1220电源使用隔离电源进行隔离。

请帮助检查一下。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:

    您能否提供用于 K 型热电偶测量的 ADC 寄存器设置?

    此外、您能否提供系统原理图供我们查看?

    原理图将非常有用、便于我们了解外部连接和 ADC 之间安装了哪些类型的保护元件、如何设计电源并向 ADC 提供电源、以及客户如何执行冷端补偿(CJC)

    谢谢!

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ning Li:

    如果客户可以提供原始 ADC、以便我们可以在时域中看到它是什么样子、这也可能会有所帮助

    -Bryan