This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:3线 RTD 的 EVM 与数据表之间的差异

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272758/ads124s08evm-difference-between-evm-and-datasheet-for-3-wire-rtd

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

尊敬的技术支持团队:

我想使用 ADS124S08配置3线 RTD。

比较5.1.1.1 RTD 配置和7.3原理图评估板电路、用红色圈出的元件连接是不同的。
哪一项是正确的?

5.1.1.1 RTD 配置

 

7.3原理图

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TTD:

    我认为数据表中的连接与 EVM 之间没有什么有意义的区别。

    我看到的唯一区别是图14设置为仅显示3线 RTD 连接、而 EVM 中的第7.3节显示了2线、3线和4线 RTD 的连接。 这就是为什么第7.3节中有额外的组件、例如 C70

    -Bryan