This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:路由问题。

Guru**** 2930550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1267144/afe4960-routing-question

器件型号:AFE4960

我正在设计 BGA 器件的布局、但遗憾的是、我们的电路板制造商没有盲孔。

我是否可以从 D3跨 D2和 D1运行 BG 迹线? 它会通过电容器接地。 将焊接  

添加至 D2和 D1会对芯片造成不良影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件受保密协议限制。 我将通过 emai 与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我收到了适当的解决方案。 感谢您的支持。