This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8811:上电复位

Guru**** 2767975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1271135/dac8811-power-on-reset

器件型号:DAC8811

您好、团队成员:

我有一个关于上电复位的问题。  您能否告诉我、此器件将在哪些条件下进行上电复位? 我无法通过阅读数据表弄清这一点...

此致、

马萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Masa-San:  

    当器件从0V 接通电源时、器件将在~1.2V-1.6V 时进入复位状态、此时发生 POR。 器件保持在这个复位状态、直到电源电压达到最小电源电压。 除非电源电压降至 ~1.2V-1.6V 范围以下、否则不会发生另一个 POR。 该值未指定、会随工艺和温度而变化、因此 我们无法分享确切的值。  为确保发生 POR、最安全的做法是对器件进行完全下电上电。  

    此致!

    K·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Katlyne-San,

    感谢您的解释。 我了解。

    此致、

    马萨