This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63204EVM:直接 SPI 通信

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63204EVM, DAC63204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1272146/dac63204evm-direct-spi-communication

器件型号:DAC63204EVM
主题中讨论的其他器件: DAC63204

您好!

在 SPI 模式下、DAC63204EVM 可与 USB 接口正常工作。

下一步是使用连接到演示板的 SPI 线路 SDI、SCLK 和 SYNC 直接与微控制器进行通信。

DAC63204EVM 的所有跳线均已移除、DAC63204由 VDD 供电。

从理论上讲、通信 SPI 似乎不起作用。 即使采用 USB 模式中使用的相同配置、DAC 输出也不会发生变化。

除了移除跳线以与微控制器建立 SPI 通信之外、是否对 DAC63204EVM 进行了其他硬件修改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francois:  

    不应进行任何其他修改。 像您那样移除跳线、并为以下引脚提供 VDD、GND 和 SPI 信号。  

    MCU 的逻辑电平是多少? 您能否使用示波器来监视信号并共享一条写入命令的屏幕截图、以便能够仔细检查格式?

    此致!

    K·琼斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    我们已成功与 DAC63204通信。 我们的问题来自 GND 线、该线太长、并在 SYNC 信号上产生尖峰。

    感谢您的回答。

    此致