This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293:采样率500SPS

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1260327/ads1293-sample-rate-500-sps

器件型号:ADS1293

您好!

RND 将 ADS1293用于 ECG 应用、而需要使用 RND 来将采样率设置为500SPS。 数据表显示 ECG 采样率如下所示。

在表8中、我们如何将输出数据速率转换为采样率? ODR 是否 与 采样率相同?

我们如何将寄存器设置为采样率500SPS?

谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ODR (输出数据速率)与采样速率不完全相同。

    数据表第 8.3.6节"三角积分调制器(SDM)"中介绍了传统的"采样率"、但无法进行更改。

    如上所述,没有确切的采样率概念,也没有改变采样率的选项。

    唯一可更改类似设置的选项是 Output Data Rate (ODR)。

    您参考的是正确的表8以及表8~11、可选择固定数量的输出数据速率、它由"SDM 运行"时钟频率以及 R1、R2和 R3的选择设置。

    没有 ODR 500SPS 选项。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我尚未听说更新。

    谢谢。