This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4490SPO2EVM:AFE44090SPO2EVM 之间的兼容性

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4490SPO2EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1258888/afe4490spo2evm-compatibility-between-afe44090spo2evm

器件型号:AFE4490SPO2EVM

您好! 我正在尝试使用 AFE4490SPO2EVM 板。 我用我的 Windows 10 PC 试过它,但连接 绝对不稳定,大多数时候 我的 PC 甚至不能识别板,所以它是不可能使用它。 不过、我的主要目标 是将电路板与 Raspberry Pi 一起使用、您能否向我保证电路板和 Raspberry Pi 之间不存在兼容性问题? 我需要使用 Raspi 中的 python 脚本来获取数据。 提前感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很遗憾听到这个消息。

    我可以进一步询问您所说的"不稳定"和"无法识别"的含义。

    您是否曾成功启动 GUI 并将 GUI 连接到 EVM? 或者、从不使用?

    您是否看到任何错误或失败消息?

    您可以尝试使用其他计算机吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我所说的"不稳定"是指我可以成功启动 GUI 并将 GUI 仅连接到 EVM 几次、但大多数情况下我无法做到。 我一直在尝试相同的操作、我是说我已经安装了 GUI 和驱动程序以及所有内容很多次、但我总是这么做、所以它是完全随机的、有时它可以正常工作。  
     
    "不识别"是指将电路板连接到 PC 时、表明 有设备正在连接、但 PC 无法通知我识别器件。  
     
    在不同的时刻, 我收到了两个失败消息,我给你附加。  
     
    关于使用另一台 PC ,我尝试了它与另一台 Windows 10一台,并发生了同样的情况,我也尝试了它与一台 Mac ,并达到了同样的不稳定的连接,有时它的电路板被 PC 识别,但大多数时候它不是。
    此致、
    扎基耶
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    基于此信息"我可以成功启动 GUI 并将 GUI 仅连接到 EVM 几次、但大多数情况下我无法完成。  "

    听起来有问题-可能是 USB 电缆、或者 EVM 板上的连接器或插孔连接可能松动。

    您可以尝试使用其他 USB 电缆吗?

    我可以问您何时从何处购买 EVM 吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此 TT、因为我尚未听说更新。

    谢谢。